This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:具有斜率补偿的 TMS320F2803x 数字峰值电流模式控制

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1220921/tms320f28035-digital-peak-current-mode-control-with-slope-compensation-using-the-tms320f2803x

器件型号:TMS320F28035

您好!

进行斜坡 补偿的数字峰值电流模式控制、使用 TMS320F2803x

https://www.ti.com/lit/an/sprabe7a/sprabe7a.pdf

第20页有一些关于比较测量结果和仿真结果的讨论。  该应用手册说:

"低频下的增益图小于建模结果。 这是由于这种方式的结合
以及控制器的离散时间性质的频率响应的测量模式。 当
注入信号的频率较低、分立式时间控制器的输入不会显著
每个周期的变化和响应无法精确测量。"

想知道您能否向我提供其他资源来解释这种低频测量现象? 我正在寻找更多的支持来更好地理解它并说服同事。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以了解频率响应分析器如何通过注入小信号并扫描频率来工作。 它在文学公共领域可用。 通常、在低频下、当注入的信号幅度很小时、增益计算不是很准确、并且由于相移非常低且控制环路完全稳定、因此对控制设计没有太大影响。 在较高频率下、相移快速增加。 因此对于控制设计、您需要更多地关注交叉频率(在较高频率)、并确保拥有足够的相补角和增益裕度。