This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:从 EPWM (HRPWM)到 CMPSS Ranp 发生器的同步

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1219121/tms320f2800157-q1-synchronization-from-epwm-hrpwm-to-cmpss-ranp-generator

器件型号:TMS320F2800157-Q1
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

 

我从事的是 F2800157。

我来说明一下 CMPSS 斜坡发生器和 ePWM 之间的同步。

当我们希望 CMPSS 斜坡发生器从 ePWM 接收同步信号 EPWMxSYNCPER 时、我们需要配置 HRPCTL 寄存器。

然后、我在 TRM 中发现以下描述。

 

 

这是否意味着 CMPSS 斜坡发生器可以通过接收 EPWMxSYNCPER 信号进行同步、仅与具有 HRPWM 功能的 EPWM1和 EPWM2同步?

是否还有其他选项可与非 HRPWM ePWM 模块同步?

 

此致、

- Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata 您好!

    对延迟回复深表歉意。 我已经对此进行了研究和测试、似乎可以在不支持 HRPWM 的 ePWM 上访问 PWMSYNCSEL 相关寄存器。 如果您认为这是 TRM 中特别令人困惑的措辞、请提交文档反馈(TRM 大多数页面底部的链接)!

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

     

    感谢您的确认。

    我还检查了 SysConfig 配置。

    CMPSS 中的斜坡发生器有一个从 EPWM1SYNCPER 到 EPWM7SYNCPER 的列表、其中列出了 EPWMSYNCPER 源编号。

    此外、EPWM5 (非 HR 类型)中的时基还显示了同步输出脉冲的以下列表、与 EPWM1/EPWM2相同。

     

    万一发生这种情况、请再次检查 TRM 中是否存在纯文档问题、F2800157x 正式支持该功能。

     

    此致、

    - Shibata

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata 您好!

    请注意、同步输出信号 不同于 EPWMxSYNCPER。 我在结尾进行了检查、使用 EPWMxSYNCPER 配置寄存器应该没有问题。

    此致、

    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibata:

    HRPCTL 不是 HRPWM 寄存器、可以在没有 HRPWM 的情况下使用、如 Jason 所述。  

    同步输出与 EPWMxSYNCPER 不同。 下面是 TRM 中的同步方案:

    在 SysConfig 中、"EPWMxSYNCPER"实际上是下面显示的"PWMSYNC 源选择"。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、Marlyn、

    感谢您的澄清。

    此致、

    - Shibata