This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:SCI 模块问题。

Guru**** 2638445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217718/tms320f28384d-the-questions-of-sci-module

器件型号:TMS320F28384D

您好!

在下图中、我们展示了 SCI 通信格式。 我的客户有两个问题、

  1. SCI 开始采样前的延迟时间是多少?
  2. SCI 模块是否在 SCKCLK 上升沿对信号进行采样?

请告知您的评论、感谢您的帮助。

谢谢。此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    感谢您的提问。

    jin ma 说:
    SCI 开始采样前的延迟时间是多少?

    SCI 应在起始位内的第一个完整 SCICLK 周期开始采样、但在检测到四个连续的零位内部 SCICLK 周期之前、不会将其作为有效的起始位计数。 请参阅 TRM 中的此节:

    注意:如果一个 SCI ISR 仍在被处理、它可以在 ISR 完成前阻止采样。 这仅在 SCI 中断内、其他中断不会停止它。

    jin ma 说:
    SCI 模块是否在 SCKCLK 上升沿对信号进行采样?

    我相信它完成了从上升沿开始的一个完整的 SCICLK 周期。 但直到完成1个 SCICLK 周期后、才会算作"完整"样本。

    我将与设计专家一起验证这是否正确:

    您能否提供客户提出此问题的背景信息?

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    我的客户面临 UART 主机波特率误差问题、因此他想知道如何确定可容忍的最大波特率误差。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    谢谢、我仍在等待设计专家对它是上升沿还是下降沿的进一步回复。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    经设计确认、这确实是检测第一个周期的上升沿。 第7个采样周期是指器件选择该位是否为有效值(在第4、第5和第6个采样周期上进行多数表决后)。

    此致、

    Vince