This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:延长 EMxOE 选通周期

Guru**** 2673955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216350/tms320f28376d-extending-emxoe-strobe-period

器件型号:TMS320F28376D

大家好、

 

我的客户希望通过外部信号来控制芯片选的 EMxOE 定时(选通信号)。 在这种情况下、我们可以向 EMxWAIT 引脚施加外部信号、对吗?

另外、当通过 WAIT 信号延长 EMxOE 选通周期时、确认 WAIT 的时序是否应在 EMxOE 选通范围内? 如果 WAIT 信号被置为不在 EMxOE 选通周期的范围内、器件将如何运行?

 

此致、

久留米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我的客户想通过外部信号来控制芯片选型的 EMxOE 定时(STROBE)。 在这种情况下、我们可以将外部信号应用于 EMxWAIT 引脚、正确吗?

    是的。

    Unknown 说:
    此外、当通过等待信号延长 EMxOE 选通周期时、是否应将 WAIT 计时设置在 EMxOE 选通范围内? 如果 WAIT 信号不在 EMxOE 选通周期的范围内、器件将如何运行?

    是的、需要遵循图中给出的时序要求。 否则、等待将被忽略、并且访问将用总线上可用的数据完成。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

     

    因此、扩展等待模式应该打开(EW=1)来使用等待信号。 EMxOE 有效低电平宽度的以下参数。

     Q1:我相信 RST*E 代表频闪周期。 如果 WAIT 在此期间未生效、则 EMxOE 将转换为高电平。 我的理解是否正确?

    Q2:如果在选通周期(RST*E)内使 WAIT 引脚有效,则 EMxOE 低电平有效时间将延长到使 WAIT 引脚无效。 延长的时间最大为 EWC*16*e. 我的理解是否正确?

    Q3:如果 WAIT 引脚在最大扩展(EWC*16*E)时间结束后没有取消置位,那么 EMxOE 将在(EWC*16*E)时间后转换为高电平。 我的理解是否正确?

     

    此致、

    久留米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您提到的所有要点都是正确的。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    久留米