This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何在10MHz 下增加 SPI 比特率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1219860/tms320f280049c-how-to-increase-the-spi-bit-rate-at-10mhz

器件型号:TMS320F280049C
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件

您好!  

我正在尝试以10Mbps 的速率在两个 TMS320F280049C LaunchPad 之间设置 SPI 通信。 目前、我只使用一个带环回功能的插件、仅供学习、而等待第二个板交付。  

我将在 SysConfig 上配置板、每次我以高于 ∼6MHz 的配置比特率运行调试器时、代码都会返回一个断言错误 (ESTOP0)。 我知道比特率不能高于 LSPCLK/4、但板上设置的 LSPCLK 为100 MHz、因此我应该能够获得最大25 MHz 的比特率。 因此、我应该能够轻松设置10MHz 比特率。 我在哪里漏了一些东西?  如何解决我的问题?  

我附加了我的代码、 配置图片和错误图片:

//
// Included Files
//
#include "driverlib.h"
#include "device.h"
#include "board.h"
#include "c2000ware_libraries.h"

//
// Global Variables
//
uint16_t write_data = 0;
uint16_t read_data = 0;

//
// Main
//
void main(void)
{

    //
    // Initialize device clock and peripherals
    //
    Device_init();

    //
    // Disable pin locks and enable internal pull-ups.
    //
    Device_initGPIO();

    //
    // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
    //
    Interrupt_initModule();

    //
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
    // Service Routines (ISR).
    //
    Interrupt_initVectorTable();

    //
    // PinMux and Peripheral Initialization
    //
    Board_init();

    //
    // C2000Ware Library initialization
    //
    C2000Ware_libraries_init();

    //
    // Enable Global Interrupt (INTM) and real time interrupt (DBGM)
    //
    EINT;
    ERTM;

    while(1)
    {
        // TX (non blocking)
        SPI_writeDataNonBlocking(mySPI0_BASE, write_data);

        // RX (blocking nonFIFO)
        read_data = SPI_readDataBlockingNonFIFO(mySPI0_BASE);

        // Error check
        if (read_data != write_data)
        {
            ESTOP0;
        }
        
        write_data++;
    }
}

该代码是对一个 名为"write_data"的数字的简单回送、该数字每个周期递增。 "read_data"只是 looped back 值"write_data"。

在这两个图像中、只有 SPI 外设的配置 GUI 和我的电路板的时钟树的配置 GUI。

最后一张图片介绍了调试器视图、以及我在继续代码时所处的位置。  

提前感谢您的帮助。

此致、  

Edoardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edoardo,

    以下哪个 assert 函数会导致 PC 跳转到__error__函数?

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    导致跳转到_ERROR_FUNCTION 的 assert 是第二个:assert (bitrate <=(lspclkHz/4U)。

    此致、

    Edoardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edoardo,

    您是否在 SysConfig 中启用了器件支持? 如果"Generated Source"不包含 device.c 和 device.h、则 clocktree.h 设置不会生效。

    图1:显示了如何启用器件支持

    图2:显示了使用 SysConfig 生成的源代码中的 device.c /.h

    图3:显示了从编译中排除的 device.c 和 f28004x_codestartbranch.asm

    图1:

      

    图2:

    图3:

    执行图1/2/3中的步骤来使项目运行。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    非常感谢!! 现在它可以工作了!  

    我已经和你解释的一样了。 为了向其他人澄清问题、我执行了以下步骤:

    1)在 SysConfig 中激活了"设备支持"功能;

    2)通过右键单击旧的"device.c"和"codestartbranch.asm"文件并选择 exclude 选项、手动从项目资源管理器中排除这些文件(如果没有此步骤、编译器会出现错误);

    3) 3)构建了工程。  

    现在一切都像你发送的照片。  

    再次感谢您的帮助、祝您愉快。  

    此致、
    Edoardo