This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:我无法在项目选项中选择芯片 TMS320F280039C

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMS320F280025C, TMS320F280039, TMS320F280037, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1219733/tms320f280039c-i-can-not-select-the-chip-tms320f280039c-in-the-project-options

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TMS320F280025CTMS320F280039TMS320F280037C2000WARE

我无法 为我的项目选择芯片 TMS320F280039C

tms320f280022…… tms320f280025C …… 我可以选择

然后、tms320f280037、tms320f280038 、tms320f280039的芯片 缺失  

tms320f280040…… 可用

我必须安装哪个驱动程序、编译器,以便也可以选择其他处理器?

此致

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前使用的是 CCS 8.3.1.0004

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您能否检查以下目录、看看是否能为您要查找的器件找到合适的 xml 文件?  CCS 提供 \ccs\ccs_base\common\targetdb\devices。 如果它不存在、您可能需要更新您的 CCS 版本。 C2000Ware 的驱动程序不会影响在 CCS 中选择的器件、只有 CCS 应用程序保留该信息。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我已经安装了 CCS 12、可以选择处理器了

    非常感谢您的帮助