This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何在 TMS320F280025C 中实现控制套件数字电源库

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMS320F280025C, C2000WARE, CONTROLSUITE, PMP23126, TIDM-02000, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1219621/tms320f280025c-how-to-implement-control-suite-digital-power-library-in-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027controlSUITEC2000WAREPMP23126、TIDM-02000C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

尊敬的先生:

我正在从 TMS320F28027迁移到 TMS320F280025C,旧程序使用 像"PWMDRV_PSFB:用于相移全桥级的 PWM 驱动器"这样的控制套件数字电源库。

请建议   微控制器  TMS320F280025C 中数字电源库(C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digital_power)的实现过程。 从何处可以找到 TMS320F280025C 的这些库?  我在 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\libraries 中搜索了这些库、但未找到此类库。

 (C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digital_power)中的库列表如下  

5.1.控制人.......................................................................................... 18.
5.1.1 CNTL_2P2Z:双极点双零点控制器.......... 18.
5.1.2 CNTL_3P3Z:三极三零控制器.................................................. 23.
5.2.外围设备配置.................................................................................................................. 28.
5.2.1 ADC_SOC_Cnf:ADC 配置........................................................................ 28.
5.2.2 PWM_PSFB_PCMC_Cnf:PCMC 控制的 PSFB 级的 PWM .......................... 30.
5.2.3 PWM_1ch_UpCntDB_ActivHIC_Cnf:................................................................ 31.
5.3.外围驱动程序.................................................................................................. 32.
5.3.1 ADCDRV_1CH:单通道 ADC 驱动器........................................................................................................................ 32.
5.3.2 ADCDRV_4ch:四通道 ADC 驱动器.......................................................................................... 35.
5.3.3 ADCDRV_8ch:8通道 ADC 驱动器....................................................................... 38.
5.3.4 PWMDRV_1CH:单通道 PWM 驱动器................................................................................................................................ 42.
5.3.5 PWMDRV_1chHiRes:PWM 驱动器单通道高电阻................................................................... 48.
5.3.6 PWMDRV_1chHiResUpDwnCnt:PWM 驱动器1CH 高分辨率向上向下计数模式54.
5.3.7 PWMDRV_PFC2PHIL:用于两相交错式 PFC 级的 PWM 驱动器.. 59.
5.3.8 PWMDRV_PSFB:相移全桥级的 PWM 驱动器.......................... 63.
5.3.9 PWMDRV_ComplPairDB:具有互补通道 A 和通道 B PWM 的 PWM 驱动器..... 67
5.3.10 PWMDRV_DualUpDwnCnt :双路 PWM 驱动器,通道和通道 B 上的独立占空比 72.
5.3.11 PWMDRV_BuckBoost:双路 PWM 驱动器、通道和通道 B 上的独立工作 76.
5.3.12 PWMDRV_2ch_UpCnt:双路 PWM 驱动器,通道 A 和通道 B 上独立占空比.. 81.
5.3.13 PWMDRV_1ch_UpDwnCnt:PWM 驱动器、CHA 上的占空比以零为中心........ 85.
5.3.14 PWMDRV_1ch_UpDwnCntCompl:PWM 驱动器、占空比通道在周期内居中... 89
5.3.15 PWMDRV_PSFB_VMC_SR:用于具有 SR 的 VMC PSFB 级的 PWM 驱动器.. 93.
5.3.16 PWMDRV_LLC_ComplPairDB:用于 compl 的 PWMDriver。 PWM 周期调制97
5.3.17 PWMDRV_LLC_1ch_UpCntDB:用于 CHA PWM 边沿变化的 PWM 驱动器,周期模式。 102.
5.3.18 PWMDRV_LLC_1ch_upCntDB_Compl:驱动器、通道 A PWM、边沿偏移周期模式.. 107.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    我们的 主题专家不在办公室。 请预计在星期三之前回复。 感谢您的耐心。

    此致
    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    请注意、我们已更新 C2000的 DigitalPower 支持。 我们现在拥有名为 C2000Ware-DigitalPower-SDK 的 SDK、它提供针对参考设计和库的最新 digitalpower 支持。 请注意、这些 PWM 驱动器未被继续执行。 但是、它们是作为我们参考设计的一部分实现的。 我建议您查看 SDK 中的 PMP23126和 TIDM-02000 PSFB 示例、以了解我们如何实现这些 PWM 驱动器。 注意 C2000Ware 中的 DCL 库支持这些控制器。

    此致、

    Ozino.