This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:需要 QSPI 与外部 ADC 通信

Guru**** 2763135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1220100/tms320f28377s-need-qspi-to-communicate-with-external-adc

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的 C2000专家:

我的一个外部 ADC 具有2个数据输出、需要使用 QSPI 进行通信、您能告诉我如何使用 F28377S 来支持此功能吗? 谢谢。

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 F2837x 器件上没有对 QSPI 的本机支持。 您可以尝试使用两个 SPI 模块来实现这一点。 一个 SPI 将配置为主器件并生成 SPICLK。 另一个 SPI 可配置为从器件并接受来自主器件 SPI 的 SPICLK。 主器件 SPI MOSI 引脚可以连接 DOUTA、从器件 SPI SOMI 可以连接到 DOUTB。 您的软件可以先将数据加载到从 SPI、然后加载到主 SPI。 这应该会触发主 SPI 来生成时钟和数据输出。 SPI 时钟还将使从 SPI 生成数据输出。 您需要查看数据表中的 SPI 从时序。 考虑到 SPI 从配置中出现的输出数据延迟较大、您可能会运行该伪 QSPI 实现的最大速度。