This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:EPWMSYNCINSEL 寄存器的 SEL 字段

Guru**** 2872100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1220249/tms320f28386s-epwmsyncinsel-register-sel-field

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28076

您好!  

在 TMS320F2838x TRM (SPRUII0D)中、  26.4.3.4 ePWM 同步选择一章中的 EPWMSYNCINSEL.SEL 和 26.17.2.3 EPWMSYNCINSEL 寄存器中的描述之间存在差异。  

我想后者是正确的、但我需要对此进行澄清、因为我将从具有不同时基计数器同步方案的 TMS320F28076传输我的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentin、

    是的、后一个(26.17.2.3)正确。 我以前看到过这个问题、实际上、我认为它已经解决了。 如果您有时间、请提交要求修正此问题的文档反馈。

    此致、
    Jason Osborn