This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:免费 RTOS 示例

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212763/tms320f28379d-free-rtos-examples

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

您好!

有没有任何可用的示例可用于尝试使用28379D 或28379S 的 FreeRTOS? 我已尝试搜索 C2000软件、但看不到任何有关2837x 系列的内容。

谢谢!

Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    否、我们没有专门的 F2837x 示例。 但您可以使用其他器件示例作为参考。 FreeRTOS 端口应保持不变。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena:

    谢谢你。 我开始测试  C2000ware 内核/演示文件夹中的 freertos_ex2_c28x_led blinky_syscfg 项目。 我从项目中的器件文件夹中删除了所有2838x 相关信息、并将其替换为2837x 特定信息。 我正在尝试编译代码、但它给出了以下错误、表明 未找到器件2838x_337Bga。 我已使用正确的器件型号将系统配置插件中的器件更改为28379D、但我不确定还需要更新哪些内容。

    是否有将演示示示例中的代码转换到其他 C2000器件的指南?

    谢谢!

    Aditya.  

    生成文件:"../freertos_ex2_c28x_led blinky_syscfg.syscfg"
    调用:SysConfig
    "C:/ti/ccs1200/ccs/utils/sysconfig_1.15.0/sysconfig_cli.bat -s "C:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/.metadata/sdk.json -d "F2837xS"--script ".../workspace/freertos_ex2_c28x_led_blinky_syscfg/freertos_ex2_c28x_led_blinky_syscfg.syscfg -o "syscfg"--package 337bga --part F2838x_337bga --compiler ccs
    subdir_rules.mk:16:目标"Build-48193183"的配方失败
    未找到器件:F2838x_337bga。 此部件可能在较新版本的 SysConfig 中可用
    gmake:***[BUILD-48193183]错误1
    gmake:由于错误、未重制目标"all"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SysConfig 视图中、您是否将器件更改为 F2837x?

    如果您在"Project Properties"->"SysConfig"->"Miscaneousm"下有任何特定于设备的标志,是否可以删除它们并尝试?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这解决了我遇到的问题。