This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:要求每行十六进制文件具有相同的长度

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1219535/tms320f28388s-require-the-same-length-for-each-line-of-hex-file

器件型号:TMS320F28388S

您好、专家:

我的客户 使用 十六进制实用程序生成十六进制文件、以下是他们生成的文件、每行的数据长度不同、例如第二行长度为0x4、第三行为0x0C、

许多其他函数都是0x20、它们要求每条线的长度应为0x20。  

他们使用第三方工具、可以获取所需的格式、如下所示、这表明每行的长度是相同的。

是否能够  在 CCS 中使用 hex 实用程序生成如下所示的十六进制格式? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、十六进制实用程序不支持控制输出行长度的方法。  十六进制实用程序支持的任何格式都不需要具有特定长度的行。  您显示的屏幕快照指示正在使用 Intel 十六进制格式。  有关该格式的详细信息、 请在 C28x 汇编工具手册 中搜索标题为  Intel MCS-86目标格式的子章节

    谢谢。此致、

    -George.