This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:HRCAP

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218859/tms320f28034-hrcap

器件型号:TMS320F28034

大家好、

您能在下面的客户咨询中帮助我们吗?

我还没有通读 TMS320F28034的 HRCAP。 现在我可以看到、时钟是 PLL_CLK、捕捉寄存器是16位。我想知道 HRCAP 由于位限制无法捕捉慢脉冲吗?

我正在考虑使用 HRCAP 测量脉冲频率

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,  

    要捕获慢速脉冲、由于您必须使用 PLLCLK、因此计数器将溢出之前的最长时间

    2^16 *(SYSCLK)假设 PLLCLK 为98Mhz (使用 HRCAP 的最小频率)、这将是 一个出现在 ~1.5Hz 末尾的边沿。 但是、如果是这种情况、则可能不需要 HRCAP、您可以使用带有2^32计数器寄存器的正常 eCAP 来获取更慢的脉冲。  

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 我们的客户在下面有进一步的说明。

    很高兴收到您的有用答复。 我只是想知道使用 HRCAP 的最小频率是98M Hz 还是98kHz。只有在98K Hz 频率下、HRCAP 能捕捉到大约1.5Hz 的最低频率吗。
    感谢您的进一步澄清。

    此致、

    Danilo.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,  

    对不起、我想说1.5kHz。  

    此致!

    Ryan Ma