This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSPREX28335:应该使用哪种电缆将 DSP 板与 PC 相连?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213320/tmdsprex28335-what-kind-of-cable-should-i-use-to-connect-my-dsp-board-with-pc

器件型号:TMDSPREX28335

你(们)好!  

我正在研究 TMDSPREX28335 DSP 工具套件中提供的实验室项目。 在第9章中、模块参考要求我使用 DB9电缆将 DSP 与 PC 连接、但板上仅有一个4引脚 UART 接口。 我感到困惑、想知道应该怎么做才能将 DSP 与 PC 正确连接才能完成此实验室项目。

此外、在 SCI 的模块中、它提到一根电缆应该在 DSP 工具套件的封装中、我没找到它。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DB9曾经是适用于计算机的常用(通常符合 RS232标准)串行接口。 从根本上说、我们的 SCI 模块符合 UART 标准、因此可与其他符合 UART 标准的串行端口进行通信。 但是、RS232还围绕物理层提供了一些额外的规格。

    我建议确保这些逻辑电平合适、然后使用您可以找到的任何串行到 USB 适配器。 在我们较新的 controlCARD 中、我们已自动在 controlCARD 中包含 SCI 转 USB 适配器、因此简化了此操作。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我是否正确理解您的回答、您是说我可以通过 USB-TTL UART 模块将 DSP 板与 PC 连接起来吗? 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是3.3V IO、您无法将它们驱动至3.3V 以上、否则可能会损坏。 所说的 TTL 逻辑将正确识别0-3.3V 输出。 因此、简单地确保你的适配器不会为 F28335的 RX 线路输出过高的电压、是的、它会起作用。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、我会这么做。