你(们)好!
我正在研究 TMDSPREX28335 DSP 工具套件中提供的实验室项目。 在第9章中、模块参考要求我使用 DB9电缆将 DSP 与 PC 连接、但板上仅有一个4引脚 UART 接口。 我感到困惑、想知道应该怎么做才能将 DSP 与 PC 正确连接才能完成此实验室项目。
此外、在 SCI 的模块中、它提到一根电缆应该在 DSP 工具套件的封装中、我没找到它。
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好!
我正在研究 TMDSPREX28335 DSP 工具套件中提供的实验室项目。 在第9章中、模块参考要求我使用 DB9电缆将 DSP 与 PC 连接、但板上仅有一个4引脚 UART 接口。 我感到困惑、想知道应该怎么做才能将 DSP 与 PC 正确连接才能完成此实验室项目。
此外、在 SCI 的模块中、它提到一根电缆应该在 DSP 工具套件的封装中、我没找到它。
提前感谢!
DB9曾经是适用于计算机的常用(通常符合 RS232标准)串行接口。 从根本上说、我们的 SCI 模块符合 UART 标准、因此可与其他符合 UART 标准的串行端口进行通信。 但是、RS232还围绕物理层提供了一些额外的规格。
我建议确保这些逻辑电平合适、然后使用您可以找到的任何串行到 USB 适配器。 在我们较新的 controlCARD 中、我们已自动在 controlCARD 中包含 SCI 转 USB 适配器、因此简化了此操作。
此致、
Cody