This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28021:错误代码:"ERR-TICOM-ORDER-API-0009"

Guru**** 843510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217450/tms320f28021-errorcode-err-ticom-order-api-0009

器件型号:TMS320F28021

您好!


几天以来、我一直无法对几个参考文献下订单。 我收到状态422并显示以下错误代码:

错误代码:"ERR-TICOM-ORDER-API-0009"
原因:"Apruve 付款 ID 无效"
消息:"在结算信息中检查 Apruve 帐户信息、然后重新提交申请。 如需更多信息、请参阅 api-portal.ti.com/order-api-payment"

但是、我的批准账户似乎没问题。

但是、我的批准账户似乎是正确的。 

您能帮助我解决这个问题吗? 

非常感谢。

马克
 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们昨天获悉 Apruve 的系统中确实有一些问题、请今天尝试查看是否访问了这些问题、 此外、据透露、如果您的结算信息币种与您的 Apruve 帐户币种不匹配、则会出现同样的错误问题。  请查看两个结算信息中的币种、如果不同、请与它们匹配-如果这样可以解决问题、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rawdon 先生,

    感谢您的答复。

    今天,这个问题没有解决。 我检查了 Apruve 帐户的货币和结算信息。 两者都是欧元。

    为了您的信息,我可以从测试基地下订单没有问题。

    祝你度过美好的一天

    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、今天大约下午1点4/20 Dallas Tx -夏令时、我们为这一问题安装了修复程序、请查看此时是否已解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    酷! 今天一切都好。

    非常感谢、祝您愉快。

    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒很高兴这一切都在工作。