This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:评估 LAUNCHXL-F28379D 上的 F28377S 固件

Guru**** 2797205 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218360/tms320f28377s-evaluate-f28377s-firmware-on-launchxl-f28379d

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

尊敬的 C2000专家:

 TI.com 上好像没有 F28377S EVM、所以可以使用 LAUNCHXL-F28379D 来评估 F28377S 的固件吗?

我想知道  F28377S 的固件是否可以 在没有任何更改的情况下在 F28379D 上运行。 如果不是、会发生哪些变化?  

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    是的、您可以使用  F28379D 评估 F28377S 的固件。  F2837xS 系列是 F2837xD 的引脚对引脚兼容版本、但仅有一个 C28x-CPU 和 CLA 子系统。  仅确保您正在使用的引脚在 Launchpad 上提供时可用。

    此致

    Siddharth