This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何了解微控制器的最大 PWM 频率?

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218739/tms320f280025c-how-can-i-learn-a-maximum-pwm-frequency-of-my-microcontroller

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好、TI 专家

我现在正在从事电力电子项目。  我使用的是 F280025C MCU。 在我的项目中、我必须生成66khz 频率的 PWM 信号。 但我遇到了一些错误。 那么、如何了解 MCU 的最大 PWM 频率?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    最新版本的 C2000Ware 包括内置于 SysConfig 中的时钟树工具、对于确定器件上各种时钟的最大/最小频率非常有用。 EPWMCLK 等于 F28002x 上的 SYSCLK。 您的 PWM 频率 k 等于 TBCLK 除以您选择的 ePWM 时钟分频器。 F28002x 上的最大 SYSCLK 频率为100MHz、因此66kHz 频率是合理的。

    如果您有任何其他关于使用时钟树工具或配置 ePWM 时钟分频器的问题、敬请告知。