This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:在不使用 CCS 的情况下进行编译和调试

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, C2000-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218336/f28m35h52c-compilation-and-debugging-without-using-ccs

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件: C2000-CGT

我是一名开发运营工程师、致力于为 F28M35H52C 中的处理器创建一个软件工具链、从而独立于 Code Composer Studio 编译/汇编/链接/构建应用映像。

我认为这应该可以使用 TI C2000-CGT 工具集实现、但我想在继续此过程之前确认这一点。

如果可能、是否有人有任何我可以参考的 make/CMAKE 文件示例来创建此工具链?

此外、是否可以使用 OpenOCD 在 CCS 之外调试该微控制器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="560043" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218336/f28m35h52c-compilation-and-debugging-without-using-ccs ]我认为使用 TI C2000-CGT 工具集应该可以实现这一点、但我想在继续使用该工具集之前对此进行确认。

    如果可能,是否有人可以参考任何 make/CMAKE 文件的示例,以便创建此工具链?

    请注意、CCS 工程基于 makefile。 您可能需要尝试查看一些 CCS 示例工程并查看生成的 makefile 文件。

    Unknown 说:
    此外、是否可以使用 OpenOCD 在 CCS 之外调试此微控制器?

    这是可能的。 但是、我们不再支持 OpenOCD、因此我们将无法为此提供帮助。

    谢谢

    小标题