This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:使用 DATALOG 功能进行查询

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F2800137, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218353/launchxl-f2800137-inquiry-using-datalog-function

器件型号:LAUNCHXL-F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、、 BOOSTXL-DRV8323RS

从【C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_01_00】

使用 LAUNCHXL-F2800137 + BOOSTXL-DRV8323RS

CCS 12.1.0.00007

尊敬的先生/女士

我目前正在测试1级~4级递增构建项目。

当我想使用[DATALOG 模块]显示当前值时、

但编译后会出现很多错误。

我想问一下、该错误是不是由 F280013x 系列没有 DMA 功能导致的?

如果需要、那么我要在 F280013x 上使用[数据记录模块]、如何实现?

此致、

Yu-Xiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Xiang

    Unknown 说:
    我想问这个错误是不是由 F280013x 系列没有 DMA 函数引起的?

    正确。 因此、F280013x 项目不支持 DATALOG 特性。

    如果是,那么我想在 F280013x 上使用[datalog module],如何实现?

    需要重写 DATALOG 软件来删除 DMA 相关性。 这也会影响总体 CPU 利用率。

    或者、我建议使用基于 SPI 的 DAC128S 来显示某些 C2000变量。

    此致!

    Kevin 老师