This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214466/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我需要关于上述几点的帮助   

  1. 为所需的存储器位置生成一个二进制/srec 文件-该映像文件将在 GSM 模块上下载并发送至 TI 控制器- TMS320F280025C
  2. 用于系统内编程的 UART 引导加载程序。 引导加载程序固件将从上游 GSM 模块中逐块获取映像、并将其写入闪存中以执行 OTA 更新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananya、您好!

    TRM 的"ROM 代码和外设引导"一章详细介绍了有关您的查询的信息。 C2000十六进制实用程序部分有助于从.out 文件生成引导加载程序数据流格式。 "SCI 引导模式"和"器件引导模式"部分介绍了 UART bootloader 的选择和用法。

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananya、

    请参阅应用手册 sprabv4。

    基本概念是这样的。 我们的外设特定 ROM 引导加载程序可以将自定义引导加载程序(我们称之为闪存内核)下载到 RAM 中。 然后、RAM 中的自定义引导加载程序可以下载固件映像并将其编程到闪存。

    在某些情况下、如 FOTA 和离线固件更新不同、上述方法不起作用。 相反、让自定义引导加载程序出现在闪存中是有意义的。 启动器件时、入口点位于自定义引导加载程序中。 自定义引导加载程序分支到应用程序。 当应用程序执行时、如果收到 FOTA 命令、应用程序将继续执行、但在后台控制传递到自定义引导加载程序、该引导加载程序会接收新的固件映像并将其编程到闪存。

    如果您计划使用 F28002x 执行实际的 FOTA、则会更加棘手、因为您只有1个闪存组、并且您的应用需要在固件安装阶段运行。

    您是否计划覆盖闪存中的现有固件、还是计划在同一闪存组中存在2个固件映像? 无论哪种方法、在 FOTA 安装阶段、某些应用程序代码都需要从 RAM 中运行。 这是因为您不能同时从闪存组中读取/执行以及擦除/编程它。 (即使它们位于不同的闪存扇区中)。

    从协议的角度来看、我们实施了一个仅供参考的特定协议、您可以根据自己的需求进行定制。

    这是我们在 F28002x 上拥有的器件。  

    C2000Ware 中的闪存内核、位于  

    \C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28002x\examples\flash\ccs\flash_ex3_sci_flash_kernel

    C2000Ware 中未发布相应的应用(简单的 LED 闪烁示例)、可以在此处请求。 它也具有闪存内核、仅作为完整性考虑。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=332887∏_no=C2000-F28002X-SINGLEBANK-LFU&ref_url=epd_c2000_c2000_ind

     谢谢。

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为实现本文目标、我们使用 CCS Hex 工具实用程序将生成的固件可执行文件转换为 a.txt 文件。 这由主机可执行文件发送到 C2000 MCU。

    主机可执行文件位于 C2000Ware 的此处

    C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer

    对于已经驻留在闪存中的闪存内核(自定义引导加载程序)、要使用的可执行文件是 serial_flash_programr_appln.exe、它仅将应用程序固件从主机发送到 C2000。

    下面粘贴了一组示例命令

    CD C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer
    serial_flash_programr_appln.exe -d f28002x -k flash_kernel_ex3_sci_flash_kernel.txt -a led_ex1_blinky_f28002x.txt -b 9600 -p COM12 -v

    k 表示内核文件、即使在此未使用该文件、该命令仍然需要将其传递给可执行文件。 然后可执行文件将忽略它。

    谢谢。

    SIRA