This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:从 TI v 22.6.0.LTS 迁移到 TI v 18.12.0.LTS 的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211111/tms320f28388d-migration-issue-from-ti-v-22-6-0-lts-to-ti-v-18-12-0-lts

器件型号:TMS320F28388D

我将能够在其上构建项目 TMS320F28388D CPU1和 CLA1.  使用 TI v 22.6.0.LTS 我可以使用调试窗口看到预期的输出。

但由于项目要求、我必须使用特定版本、即 TI 版本18.12.0.LTS、  如果尝试使用较小版本它提出了很多相同类型的错误的内存,但它是编译良好的时候,我使用更大的版本。  

如果有人以前遇到过此问题或知道如何解决、请帮助我解决问题。  

和错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用2个链接器 cmd 文件? 您是否能够共享您正在使用的共享?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复

    实际使用的 CLA 示例 代码、 我没有更改任何内容 .cmd 除了组合2个 RAMS 的存储器  

    我的项目中有这些文件  

    我仅使用2838xRAM_CLA_lnk_cpu1.cmd、这些是我的.cmd 文件内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如有任何信息、请告诉我。

    此致、

    Navodaya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如有任何信息、请告诉我。

    此致、

    Navodaya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否以附件形式共享.cmd 文件?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复、

    这些是我在项目中使用的.cmd 文件。

    指向.cmd 文件的链接 

    此致、

    Navodaya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在其中一个文件中使用了该链接器 cmd、但没有发现任何编译问题。

    您是否也可以将控制台日志输出作为附件共享

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果我使用22.6.0.LTS、这是我的控制  台日志、其中仅包含22.6.0.LTS 控制台的 CLAmath 错误链接

    如果我使用18.12.0.LTS、则这是我的控制    台日志、其中包含针对18.12.0.LTS 控制台的 cmd 和 CLAmath 错误链接的编译器错误

     

    此致、

    Navodaya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试在添加所有存储器区域之前添加第1页?

    外部闪存

    第1页:

    开始

    L..

     一般事务人员

    }

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Veena,感谢您的帮助。

    我的问题已解决。 我为工程使用了错误的.cmd 文件 、我不 知道它对于最新编译器的工作原理。 现在、我使用了正常工作的正确.cmd 文件。

    此致、

    Navodaya.