This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:使用 DATALOG 功能进行查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F2800137, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218367/launchxl-f2800137-inquiry-using-datalog-function

器件型号:LAUNCHXL-F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、、 BOOSTXL-DRV8323RS

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

从【C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_01_00】

使用 LAUNCHXL-F2800137 + BOOSTXL-DRV8323RS

CCS 12.1.0.00007

我目前正在测试1级~4级递增构建项目。

当我想使用[DATALOG 模块]显示当前值时、

但编译后会出现很多错误。

我想问一下、该错误是不是由 F280013x 系列没有 DMA 功能导致的?

如果需要、那么我要在 F280013x 上使用[数据记录模块]、如何实现?

--

谢谢、此致

耶鲁