This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:具有 MCU 的 SDRAM 接口

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217914/tms320f28388d-sdram-interface-with-mcu

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

    请提供参考原理图和 PCB 布局文件、其中提供了 MCU 和 SDRAM 接口。 我们在使用 TI MCU (MPN - TMS320F28388DZWT)

     我们在线搜索但找不到。

   我们发现在 PCB 中布线会很困难。 Si 团队建议 将走线长度保持在1.5英寸以内、但超过2.5英寸。

   只是想查看是否有可用的参考布局。

 

此致、

Bitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bitesh、

      请参考 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\boards\TIDesigns\F28379D_EMIF_DC 中的文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的分享。 这是一个本地驱动器链接,你已经共享,但我设法找到同一个文件在云上。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Bitesh