This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:M-CRPS DSSI 中断用法

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217895/tms320f280039c-sci-break-usage-for-m-crps-dssi

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

在服务器 PSU 的最新 M-CRPS 标准中、有使用 UART 的 DSSI、如下所示。

http://files.opencompute.org/oc/public.php?service=files&t=bf2e242598f9f5a9d0dcd899849e5608

该标准表示它使用11位低电平作为配置中断。

在 F28003x TRM 中、中断检测为低电平、持续9.625位

Question:

1. SCI 模块是否可用于检测 M-CRPS 标准的11位低电平? 对于9.625位低电平、似乎会进入中断模式? 你有什么评论吗?

2.我们是否为用户提供任何基于中断检测的中断示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    不幸的是、用于触发中断检测的9.625低电平位是固定的、不能增加到11。

    2.我们没有专门演示基于中断检测的中断的示例,但是接收和中断检测事件共享相同的中断向量。 c2000ware 中的 SCI 示例2演示了接收中断的示例。 为了检查中断检测、用户应该在 ISR 开始时检查 BRKDT 标志、以检查是否是触发中断的中断检测。 只要 RXBUKINTENA 被启用、一个帧接收事件或者一个中断检测将触发这个中断。