This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:代码中使用的三角函数的速度

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217874/tms320f28377s-speed-of-trigonometric-function-used-in-code

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的 TI 工程师:

如今、 我 使用 三角 函数  进行 一些 计算。  但 我 发现   可以  使用不同的函数。  例如 、 sinf 和_sin。  我 计算   _sin  比 sinf 更高效的时间。

那么、     它们之间有什么不同呢?   您能 建议 更 快速的 功能吗? 在哪里 可以  搜索  有关 此 器件的文档?

等待  您的 建议、

焦炭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinf 使用编译器提供的标准 RTS 库实现、它更精确但慢得多。

    _sin 调用一条 TMU 硬件指令、该指令不太准确、但要快得多(几个 CPU 时钟周期)。

    查看 spru514、2.3.3、--fp_mode=relaxed

    另请看 spruhs1、7.5.3

    谢谢。

    SIRA