This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041-Q1:在使用 UniFlash 擦除器件并在擦除期间复位器件后、无法再通过 CCS 调试器连接器件。

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216383/tms320f280041-q1-can-t-connect-device-anymore-via-ccs-debugger-after-using-uniflash-to-erase-device-and-device-reset-during-erasing

器件型号:TMS320F280041-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的专家:  

客户端遇到以下问题:  

首先使用 UniFlash 擦除器件。 然而、它们忘记禁用外部安全装置芯片、并且导致在擦除器件时、外部安全装置将器件复位。  

之后、每次使用 CCS 连接此器件时、控制台和所有存储器(即使我们已删除 GEL 文件的 OnTargetConnect 中的所有内容)中都将提示以下错误、包括 RAM 区域、不能读出、值为0x0BAD:  

谢谢、请帮助您找到根本原因并提供一些建议以保存此器件。  

此致、  

怎样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

     他们在 DCSM OTP 存储器中看到什么?  如果不是 CCS、他们是否能够看到 Uniflash 中的存储器?

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  

    我需要与客户核对这两个问题、稍后将进行更新。  

    Br、  

    怎样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  

    请检查以下图

    DCSM OTP 存储器也是0x0BAD、并在 CCS 控制台中提示类似的错误。  

    对于 Uniflash 存储器读取、结果是相似的。  

    此致、  

    怎样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    您能否确认客户能够在擦除失败之前查看正常的存储器内容?

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  

    确认后、它们可以在擦除失败之前查看正常的存储器内容。  

    Br、  

    怎样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    感谢您提供的信息。

    如果电压线在数据表规格中、并且存储器读取失败(之前发生了故障)、那么我建议提交器件进行 FA。  然而、此解决方案是为了避免在闪存擦除/编程操作期间看门狗复位。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  

    我懂了。 由于该器件在调试阶段出现故障、但不是来自客户领域、我想我们可以跳过 FA。 您能告诉我为什么从器件原理/行为的角度来看、所有存储器(包括 DSCM OTP 区域)都是使用0x0BAD 读取的?  理论分析也可以解决该问题并跳过 FA。  

    Br、  

    怎样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    如器件数据表中所述、闪存操作期间的复位可能会损坏闪存。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  

    据我了解、只有 F05闪存技术有此局限性? 如果不正确、请更正我。  

    谢谢。此致、   

    怎样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    F05更容易受到影响。   

    以下内容摘自 F280049数据表:

    谢谢。此致、
    Vamsi