This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSDOCK28069, TMDSCNCD28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217031/tms320f28335

主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28069TMDSCNCD28335、controlSUITE、 C2000WARE

您好!  

  

创建目标配置

TMDSDOCK28069 - F28069 Piccolo 实验板套件、对于此子卡、TMDSCNCD28335控制卡作为目标。 我们正在尝试从控制套件的示例构建计时器程序。 我在该示例程序中需要内置函数的源代码。  

我们看到过此路径、即  C:\ti\ccs1210\ccs\tools\compiler\ti-CGT-C2000_22.6.0.LTS\lib\src。 我引用了该路径以引用源代码。 此路径中有源文件、它们与此相关、这是正确的路径吗?  

请在这方面帮助我。  

谢谢。此致、

Chaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试利用 controlSUITE 中的哪个示例? 如果您需要一个简单的计时器示例、还可以参阅 c2000ware。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\F2833x\examples\cpu_timer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试的示例与您引用的示例相同。 在本示例中、我需要内置函数的源代码。 如何找到这些函数的源代码、其路径是什么。  

    请帮我解决这个问题。

    谢谢。此致、

    Chaya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您查看过此文件夹吗?

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\F2833x\common\source

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\F2833x\common\include

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、我在两个文件夹中都看到过。 但该文件夹中没有函数的源代码文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果列出您要查找的函数、也许会有所帮助?