This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:通信问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216688/tmdshvmtrinspin-communication-issue

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

您好、专家!

你好。 请针对此查询寻求您的帮助:

我正在使用 TMDSHVMTRINSPIN、通过电机控制块集和 Matlab 中的 C2000硬件包来控制感应电机、当我打开电源直流电源(我正在使用外部直流电源)时、与 f28069卡的串行通信停止。

您能推荐一下解决方案吗?

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 USB 电缆中的噪声导致了问题、则可以尝试使用带有铁氧体扼流圈的 USB 电缆。  

    您是否正在使用板载 XDS100?  

    此致、
    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、感谢您的回答。

    是的、客户正在使用 XDS100。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    客户正在 F28069 MISO 卡上使用 USB 连接器。
    他应该使用 JTAG 仿真器而不是卡连接器吗?
    此致、
    阿奇·A·阿奇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artzy:

    使用独立的 JTAG 调试探针可能会有所帮助、但我不确定。 除非客户已经拥有独立的 JTAG 调试探针、否则、如前所述、首先尝试特殊 USB 电缆可能更加便宜且更容易。

    客户是否可以使用示波器监视 JTAG 信号以查看器件断开连接时发生的情况? 也许在某个高于3.3V 的电压电平下触发捕捉、以查看是否存在任何意外的电压尖峰? 这将帮助我们确定是 JTAG 信号还是 USB 信号有问题。

    此致、

    Ben Collier