This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:ROM 重新编程

Guru**** 2533320 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217605/tms320f28069m-rom-reprogramming

器件型号:TMS320F28069M

大家好! 我的 uC (TMS320F28069M)处于 GetMode。 在此模式下、我配置了该模块、以便 使用 XDS100v3对其进行编程并且其能够正确运行。 现在、我想使用另一个固件对其重新编程。 我必须在启动时通过改变引导模式(引脚 GPIO34、TDO、TRST)来执行任一过程、以首先将一个程序载入到 RAM 中、还是以某种方式防止引导当前程序?  或者我也可以直接在 GetMode 中对其重新编程?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 xds100v3重新编程。