This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:功能安全手册:PLL

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211914/tms320f28386d-functional-safety-manual-pll

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

在 TMS320F2838x 实时微控制器的功能安全手册(SFFS022 - 2022年12月))中查找

只列出 AUXPLL、没有 PLL 模块的器件分区。

一个问题: PLL 模块应该执行相同的 安全功能还是诊断?

另一个问题: APLL2 (PLL 锁定指示)我无法根据 TI 的建议进行评估、它是实施为 加电 自检还是定期自检?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为器件分区字段标记错误。 APLL"是指 SYSPLL 和 AUXPLL 使用的 PLL。 在启动时对 PLL 进行配置时、您可能随时想要检查其锁定状态、但说明部分的内容显示"使用此信号作为关键中断/NMI"、这似乎建议定期检查。 我会向一些同事了解更多详细信息、然后再联系您。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我看到这个问题的状态、想知道是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。 我已向我的同事发送提醒、我们仍在等待澄清。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与一些同事讨论了这个问题,得出的结论是,这个诊断的描述需要一些更新——例如,我们实际上并不支持在这个设备上配置锁定指示容差。 当您配置 SYSCLK 时、仍然应该检查 LOCK 位、如 C2000Ware 参考代码所示、但最终、您应该用于监控 PLL 的主要诊断是 DCC 模块。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。   

    TI 是否提供应用手册来说明哪种安全功能应执行 加电自 检或定期自检?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我们不提供这样的文档、因为 POST 与 PEST 所需运行的答案可能特定于应用或标准。 在这个特定案例中、我想您需要使用运行独立 osc 源的 CPU 计时器2或使用 DCC 来持续监控 SYSCLK。