This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:芯片建议

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217270/tms320f28334-chip-recommendations

器件型号:TMS320F28334
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379S、 TMS320F28075

您好、专家!

我正在努力为我们的一位客户提供帮助。 他们的 公司目前正在着手一个新项目、并且正在考虑升级我们控制器板上的当前数字信号处理器(DSP)、以用于永磁同步电机(PMSM)控制。

目前的 DSP 是 TMS320F2833。 他们至少需要该芯片的规格、理想情况下更好。

DSP 必须满足的最低规范如下:
- 150 MHz
- 256K×16闪存, 34K×16 SARAM.
9个 ADC
- CANbus Tx Rx 模块
- 12个 ePWM
-用于与 FPGA 通信的外部存储器接口(EMIF)
- SPI.
12个 GPIO


必须具备上述特性、并且他们正在寻找升级到功能更强大且可进行 PMSM 控制的 DSP 的可能性。 我筛选了器件列表、但不确定什么是最好的建议。 我可以在此寻求您的帮助、以便我们的客户能够相应地进行设计吗? 提前感谢您的参与。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    最直接的升级是 TMS320F28379S 系列。 请参阅数据表、了解他们可以选择的不同器件型号/配置。

    我想指出的一点是、由于采用了闪存技术和额外的加速器、我们的较新器件可提供更高的每 MHz 性能。 在这种情况下、也可以考虑 TMS320F28075。  这与我的第一条建议类似、只是在120 MHz 的低时钟频率下运行。  不过、这将优于其 F28335。