This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:为 FFT 示例代码查找合适的链接器 cmd 文件

Guru**** 2553040 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216330/tms320f280049c-looking-for-proper-linker-cmd-file-for-fft-example-code

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我的第一次尝试是将我的大部分 FFT 和其他处理代码放入 RAM (用于表示速度)中、以便查找合适的链接器文件。

  1. 尝试将 我的代码添加到匹配的 FFT 示例工程之一(看起来很适合)"rfft_ADC_F32_Window"、
    但 在项目属性 "General->Linker command file:"下、它引用了我部件不可用的文件。
       
    在目录"\ti\c2000\c2000Ware_4_03_00_00\device_support\f28004x\common\cmd"中、 似乎没有适用于 此类型工程的 cmd 文件。

    对于正确的 FFT 示例、正确的 cmd 链接器文件是什么?

  2.  TMS320F280049C 应具有100KB 的 RAM、但通用链接器文件似乎没有引用足够的 RAM 空间。
    我的误解是什么?
    即使查看"\ccs1220\ccs\ccs_base\cc2000\include\280049C_RAM_lnk.cmd"、
    列出的 RAM 不足:

第0页:
/* begin 用于"boot to SARAM"引导加载程序模式*/

begin:origin = 0x000000、length = 0x000002
RAMM0:origin = 0x0000F5、length = 0x00030B

RAMLS0:origin = 0x008000,length = 0x000800
RAMLS1:origin = 0x008800、length = 0x000800
RAMLS2:origin = 0x009000,length = 0x000800
RAMLS3:origin = 0x009800、length = 0x000800
RAMLS4:origin = 0x00A000,length = 0x000800
复位:origin = 0x3FFFC0、length = 0x000002

第1页:

BOOT_RSVD:origin = 0x000002、length = 0x0000F3 /* M0的一部分,引导 ROM 将此用于堆栈*/
RAMM1:origin = 0x000400,length = 0x000400 /*片上 RAM 块 M1 */

RAMLS5 : origin = 0x00A800, length = 0x000800
RAMLS6:origin = 0x00B000,length = 0x000800
RAMLS7:origin = 0x00B800,length = 0x000800

RAMGS0:origin = 0x00C000,length = 0x002000
RAMGS1:origin = 0x00E000、length = 0x002000
RAMGS2:origin = 0x010000、length = 0x002000
RAMGS3:origin = 0x012000、length = 0x002000
}

谢谢、Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    1. 我不确定您在这里要做什么;当您导入 诸如 rfft_adc_f32_windowed 等 FPU DSP 示例时、会自动拉取适当的链接器文件、因此无需使用您自己的或从 driverlib 手动拉取。 拉入这个特定命令链接器文件的原因是、它为 FFT 缓冲区分配一个段、并执行 FFT 对齐的错误检查(除了为 FPU 表分配内存外)。 您应该能够在 Project Explorer 窗口中查看 dsp_examples_rfft_lnk.cmd 文件:
    2. 所 提供文本中显示的 RAM 是正确的;请牢记、每个地址存储16位值、所以长度为0x800的 RAM 单元为2K x 16或 4KB。 我对 上面的其余存储器分配进行了数学计算、似乎正确。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的回答、也感谢您更正了我有关内存大小的问题。 我认为它计为字节、而不是16位字。

    当导入一个新的工程示例时、cmd 链接器文件看起来像你在上面显示的那样、并且在"工程属性(常规)"下、链接器命令文件设置也会指向你显示的那个。 文件  

    但是,这个链接器文件没有列出所有可用的 RAM 在我的部分.
      

    不过、一旦我从通用器件改为选择合适的器件(C280049C)、链接器文件就会消失。

    我假设我应该对我的特定器件使用链接器文件、但随后修改 cmd 文件以进行 FFT 缓冲区对齐。

    好的、有几个问题。

    1) 1) 使用完整 RAM 空间需要哪些新增语句? 仅选择对齐步骤?

    2) 2) FFT 例程表示输入缓冲区必须"对齐"才能正常运行、但例程说明声称它会交换 FFT 不同级的输入/输出缓冲区、因此不应该同时"对齐"输入和输出缓冲区?  由于我将有多个用于输入/输出/中间处理的缓冲器(请见下面的语句)、是否所有缓冲器都必须与 FFT "对齐"或者只是初始输入缓冲器?

    3) 3)请更正任何 错误假设。
    -输入数据是1024点真实数据,因此计划以下步骤:
    -读在1024点的实数数据
    -设置 FFT 结构,  HND_CFFT 为512-pt
    - 512-pt CFFT_f32t (HND_CFFT);
    - 512-pt CFFT_F32_UNPACK(HND_CFFT );
    -512-pt(或1024-pts)  RFFT_F32_MAG_TMU0 ()(仍在尝试找出它需要什么,实数或复杂)
    - 512-pt CFFT_F32_PHASE_TMU0 ()
    -额外的频率域处理
    - CFFT_F32_pack ()(正在准备 ICFFT )
    - 512-pt ICFFT (HND_CFFT );
    -现在我希望获得1024-pt 实数数据输出(或在一些额外步骤后?)

    谢谢、Dan
    P.S.如果一个电话是更有效的方式来处理这一点,你可以联系我在+1-719-359-5352或给我发电子邮件联系 dan.staver@tavetech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    为了简化、 当你选择一个新的链接器文件时、它会选择这个新的链接器文件作为设置存储器的文件(因此在项目属性中修改它会使项目忽略之前的.cmd 文件)。 我不确定您为什么不修改现有的链接器文件并为 RAM 的其余部分添加内存配置、我认为这样做应该不会有问题。

    解决您的问题:

    1. 我认为 .cmd 文件的 MEMORY{}段中的所有内容都是初始化 RAM 段所必需的、我不确定这是否就是对齐步骤的含义
    2. 是的、所有缓冲器都需要对齐(在给定1对输入/输出缓冲器的情况下、如果输入缓冲器已经对齐、则可以按顺序存储它们以正确对齐)
    3. 关于这一点、有几个要点:
      1. CFFT 具有其自身的 TMU0幅度函数、是否有理由解包 CFFT 以使用 RFFT_F32_MAG_TMU0?
      2. 您的其余假设看起来不错、但我不确定如果您只使用512点 CFFT、则会如何采样1024个真实数据点。
        1. 如果您使用的器件具有更多的存储器、则可以改用 RFFT 来 执行 FFT 并处理相位/幅度、然后使用 CFFT 转换回时域(需要对数组从 RFFT 转换到 CFFT 进行一些额外处理)。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我现在已经找出了链接器文件、而没有出现任何问题。  

    现在、回答我的 FFT 问题。   那么、许多 TI 文档都说以计算优先的方式对2N 点实数数据执行 N 点 FFT 执行以下操作 ,所以不知道为什么你说不要展开? 请参阅示例工程"C2000\C2000Ware_4_03_00_00\libraries\DSP\FPU\c28\examples\FFT\DSP_rfft.c"、其中它们具有256点实数、但调用128点复数 FFT。

    (line-63) #define TEST_SIZE       (256U)
    (line-107) CFFT_f32_setFFTSize(hnd_cfft, (FFT_SIZE >> 1));  // so they're setting up to do 128-point complex FFT
    (line-112) CFFT_f32t(hnd_cfft);                             // do 128-point FFT here
    (line-122) 
    CFFT_f32_unpack(hnd_cfft);                       // now they explicitly call unwrap here so NOT built-in, no????

     "cfft_f32t"的文档指出它交换每个阶段的输入和输出缓冲区、以便在后续处理之前检查最终的输出缓冲区。

    5.4.2.18 void CFFT_f32t (CFFT_F32_struct_handle ndCFFT_F32)
    此例程计算 N-pt (N = 2n;n = 5:10)复数的32位浮点 FFT
    输入。 此函数将在继续执行 FFT 之前、以位反转格式对输入进行重新排序。
    此例程以乒乓方式使用两个缓冲器、即在每个 FFT 级之后、输出和输入
    缓冲器分别成为下一级的输入和输出缓冲器。 CFFT_F32对象
    使用两个指针、CurrentInPtr 和 CurrentOutPtr 来跟踪开关。 应用程序
    通过查看 CurrentOutPtr 来确定最终输出的地址。

    然而、在实际的"FPU_CFFT.h"文件中与此相矛盾:
      C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\libraries\dsp\FPU\c28\include\fpu32\fpu_cfft.h

    extern void CFFT_f32t(CFFT_F32_STRUCT_Handle hndCFFT_F32);
    //! \brief Complex Fast Fourier Transform (In-Place) using a Pre Generated
    //! Twiddle Factor Table
    //!
    //! This routine computes the 32-bit floating-point FFT for an N-pt
    //! (\f$ N = 2^{n}, n = 5 : 10\f$) complex input. The routine performs its
    //! computation in-place, i.e. it uses a single buffer as both input and output
    // for each FFT stage.
    //! \param hndCFFT_F32 Pointer to the CFFT_F32 object
    //! \attention
    //! -# This function does not reorder the input in bit-reversed format before
    //! proceeding with the FFT. It assumes the user has already bit reversed the
    //! input by calling CFFT_f32_brev() prior to calling this function
    //! -# The routine requires a single buffer of size 2N (32-bit float), for
    //! computation; the buffer must be aligned to a memory address of 4N words
    //! (16-bit).

    哪一项是正确的? 是否有 FFT 专家可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    许多 TI 文档称 对2N 点实数数据执行 N 点 FFT 是计算优先的做法 执行以下操作 ,所以不知道为什么你说不要展开?

    我没有说 你不应该使用解包函数、我只是对你为什么要使用它感到困惑。 看起来您只是为了使用 RFFT 幅度函数而使用它、但如果您按照提供的示例进行操作、则没有问题。

    然而,在实际的"FPU_CFFT.h"文件中与此矛盾:

    我认为您查看的是头文件中 CFFT_f32t 函数描述的错误注释。 我反复选中了、与每个函数相关的注释直接位于函数声明的上方(注释和函数声明之间没有空格)。 以下是 CFFT_f32t 函数的注释:

    //! \brief Complex Fast Fourier Transform using a Pre Generated Twiddle
    //! Factor Table
    //!
    //! This routine computes the 32-bit floating-point FFT for an N-pt
    //! (\f$ N = 2^{n}, n = 5 : 10\f$) complex input. This function will reorder
    //! the input in bit-reversed format before proceeding with the FFT. The
    //! routine uses two buffers in ping-pong fashion i.e. after each FFT stage the
    //! output and input buffers become the input and output buffers respectively
    //! for the next stage. The CFFT_F32 object uses two pointers, CurrentInPtr
    //! and CurrentOutPtr to keep track of the switching. The user can determine
    //! the address of the final output by looking at the CurrentOutPtr.
    //! \param hndCFFT_F32 Pointer to the CFFT_F32 object
    //! \attention
    //! -# The routine requires the use of two buffers, each of size 2N (32-bit
    //! float), for computation; the input buffer must be aligned to a memory
    //! address of 4N words (16-bit). Refer to the CFFT linker command file to see
    //! an example of this.
    //! -# If alignment is not possible the user can use the alternative, albeit
    //! slower, function CFFT_f32ut
    //! \warning This function is not re-entrant as it uses global variables to
    //! store certain parameters
    //!
    //! <table>
    //! <caption id="multi_row">Performance Data</caption>
    //! <tr><th> Samples <th> Cycles 
    //! <tr><td> 64      <td> 2334
    //! <tr><td> 128     <td> 5032
    //! <tr><td> 256     <td> 11026
    //! <tr><td> 512     <td> 24250
    //! <tr><td> 1024    <td> 53220
    //! </table>
    //
    extern void CFFT_f32t(CFFT_F32_STRUCT_Handle hndCFFT_F32);

    您从 fpu_cfft.h 文件引用的注释似乎是针对 CFFT_f32it 函数的、这就是它们不一致的原因。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你是我的女人,我是你的女人。"  

    出于某种原因、我确实看到了错误的注释块。
    我认为这应该可以解决该问题。 如果出现其他内容、我将打开另一个线程。

    感谢您的帮助!