This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:如何生成正确的 bin 文件

Guru**** 2783695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214589/tms320f280037-how-to-generate-the-correct-bin-file

器件型号:TMS320F280037

大家好、

1) 1)应用最新的12.20编译器无法生成 bin 文件(如下所示)、但客户尝试了10.0编译器、它可以正常工作。

"${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat "${BuildArtifactFileName}""${BuildArtifactFileBaseName}.bin""${CG_TOOL_ROOT}/bin/ofd2000.exe "${CG_TOOL_ROOT}/bin/hex2000.exe "${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe "

2) 2) 在版本12.20中、以生成十六进制选择二进制生成、但生成的二进制文件中的字数为奇数、因此 CRC 不是很好检查。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能否在生成输出窗口中为这两种情况提供所有消息?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    感谢您的支持。

    它无法生成与正常编译相同的信息。

    ****项目 THD_DSP_ALL280037的配置 DSP_FLASH 构建****

    "D:\\TI\\ccs12.1\\CCS\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

    gmake[1]:'THD_DSP_ALL280037.out'是最新的。

    ****构建完成****

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gmak[1]:'THD_DSP_ALL280037.out'是最新的。

    请在构建前清理项目。 这将导致进行全面构建。