This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:可执行文件中的库路径

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216679/tms320f28388d-library-path-in-executable-file

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我当时在查看输出文件(我使用 C2000 Hex 实用程序生成它)、发现其中包含一些库的路径。 由于我想减小固件的代码大小、因此我不想添加不必要的内容。

包含的路径为  

c:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/emif.h

c:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/gpio.h

c:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sci.h

并在二进制文件中多次重复。

我如何 避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我们的 专家目前不在办公室、但将在星期二之前回来。

    此致、

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以编辑 driverlib.h 来只包含您的应用所需的驱动程序/模块。  

    对 driverlib.lib 执行同样的操作-您可以排除不需要的文件/模块、然后重新编译 driverilb 项目。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想尝试一下、但我无法找到这些路径以常量形式包含在何处、或者它们是如何在可执行文件中构建的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想尝试一下、但我无法找到这些路径以常量形式包含在何处、或者它们是如何在可执行文件中构建的。

    谢谢你。