This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:无法设置断点

Guru**** 2767635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1215001/tms320f28386d-cannot-set-breakpoint

器件型号:TMS320F28386D

在某些代码行中,断点 无法启用?

如何检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在编译代码的特定点没有关联的代码、则无法添加断点。

    在此示例中可以使用的权变措施、在需要断点的位置之前包含以下行。

    asm(" ESTOP0");

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但实际上、这些代码可以在 TI 示例代码中设置断点。

    我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有当代码行与 CCS 编辑器视图中看到的行相关联时、才能添加断点。 在某些情况下、通过编译器优化、编译代码中没有与该位置相对应的单独行、其中断点功能不能原样使用。 在这种情况下、您可以使用上面提到的权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有当代码行与 CCS 编辑器视图中看到的行相关联时、才能添加断点。 在某些情况下、通过编译器优化、编译代码中没有与该位置相对应的单独行、其中断点功能不能原样使用。 在这种情况下、您可以使用上面提到的权变措施。