This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:AUXPLLCLK

Guru**** 2513875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213414/tms320f28376d-auxpllclk

器件型号:TMS320F28376D

大家好、

 

TRM 指出、USB 模块需要一个固定的60MHz 时钟用于位采样。 然而、数据表指出 f (auxpll)的范围为2-60MHz。

这是否意味着我们应该精确地设置 AUXPLLCLK=60MHz 以使用 USB 模块? 我们是否可以使用通过分频/多个 XTAL 实现的58-60MHz?

此致、

久留米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurumi、

    USB 需要60MHz 的固定时钟。  AUXPLLCLK 应为60MHz

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

     

    是否可以分享 AUXPLLCLK 应固定为60MHz 的原因? 是因为 USB 标准限制吗?

     

    此致、

    久留米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    这只是一个友好的提醒。 如果您能向我们提供最新信息、我将不胜感激。

    此致、

    久留米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurumi、

    USB 时钟容差非常严格。   由于这一特性、USB 需要一个以规定/固定速度(60MHz)进行位采样的低抖动时钟。

    此致

    Siddharth