This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网 PHY (KSZ8041)寄存器读取问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216148/tms320f28388d-ethernet-phy-ksz8041-register-reading-issue

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!

我正在使用 Microchip KSZ8041MLL-TR 以太网 PHY 用于我的实施、现在我使用 LWIP 作为 TCP 服务器、有时在运行10-12小时后、我无法再对服务器执行 ping 操作、唯一的恢复方法是物理重置。

因此我想根据链路状态添加看门狗复位功能,我需要读取 PHY 链路状态寄存器的详细信息。所以在 lwIPServiceTimers ()函数的 lwiplib.c 中,我保留了一个断点,并尝试读取

"(Ethernet_readPHYRegister (EMAC_BASE、EPHY_BMSR)"寄存器详细信息、我看到它始终返回0xFFFF、无论我读取哪个寄存器、我都看到返回0xFFFF。

所以我相信寄存器读取不起作用。 有人能指导我如何执行该寄存器读取吗?

请查看以下图片以获取参考

谢谢。此致、
Pranay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranay:

    主题专家本周不在办公室。 请在下周早些时候收到回复。

    谢谢
    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranay,  

    您可以参考 C2000Ware 中提供的 Ethernet_ex2_phy_loopback 示例( \driverlib\f2838x\examples\cm\Ethernet)。  

    在读取 PHY 寄存器之前、必须配置 MDIO 和 PHY 地址。

    此致

    Siddharth