This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:USblink 无法在 C2000Ware 4.30.00.00中进行链接

Guru**** 2778195 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216556/tms320f28379s-usblink-does-not-link-in-c2000ware-4-30-00-00

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

usblink 库存在一个小问题。

它不与 driverlib 链接,线程器报告两个未解析的外部器件:Interrupt_disableMaster  ()和 Interrupt_enableMaster ()。

这是因为 usblib 在 usbddfu_rt.c 中不包含 driver_inclusive_terminology_mapping.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题专家不在办公室。 请预计周二之前收到回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这是一个已知问题、将在下一个 C2000Ware 版本中修复。  

    在最新版本的 C2000Ware 中进行了一些包容性的术语更改、并且需要更新库以包含这些术语。

    Interrupt_disableMaster 必须重命名为 Interrupt_disableGlobal、Interrupt_enableMaster 必须重命名为 Interrupt_enableGlobal

    此致

    Siddharth