This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:一次保存多个存储器位置

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216399/c2000ware-save-multiple-memory-locations-at-once

器件型号:C2000WARE

您好!

是否可以将多个存储器位置保存到.dat 文件?

目前、我知道可以单独保存多个信号、但如果需要保存多个信号、则非常麻烦。

这是我到目前为止尝试过的方法:

在表达式视图中右键单击要保存的变量,然后单击 "查看存储器"选项

"Memory Browser"窗口打开、我点击"Save memory"、然后输入详细信息:

然后、我对第二个变量重复上述步骤。

是不是要同时将两个变量数据保存到单个文件中?

谢谢。

AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    不管怎样要同时将两个变量数据保存到一个文件中?

    如果您使用 Scripting Console 中的 DSS API SaveData 时"append"标志设置为"true"、则可能会出现这种情况。

    但是、请注意、dat 文件的第一行有一个头文件、该头文件包含各种信息、例如起始地址、存储器页等 此标头只写入一次、附加后续的 SaveData 调用将只附加实际的存储器数据、而不附加标头中通常包含的其他信息。 当尝试将此文件中的数据加载到指定存储器位置时、调试器依赖此信息。 因此、无法使用该文件正确加载属于多个存储器范围的存储器数据。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki、这就是我需要的。