This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280025C:只需 USB 连接即可为代码供电和调试

Guru**** 2970550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216176/tmdscncd280025c-powering-and-debugging-code-with-just-a-usb-connection

器件型号:TMDSCNCD280025C

我当前正在尝试通过不带扩展坞的 USB 连接到上述控制卡。 在尝试使用 CCS 连接到电路板时出现错误"2131 -无法访问器件寄存器"。 我已经尝试重新启动电路板、并已确保使用的探针正确无误、但问题仍然存在。 是否仅使用 USB 连接即可在此卡上运行代码?是否需要坞站?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它需要一个集线站为电路板的目标(F280025C)侧供电。

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢响应、我实际上找到了解决方法、方法是将一根导线从 TP1焊接到 D1:A 的阳极(5V USB 输入)、并将另一根导线从 TP4焊接到 D2:A 的阴极(USB GND)。 如果您能告诉我这是否会导致任何重大问题、我将不胜感激。

    此致、

    Conall Walsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Conall。

    这绕过了隔离边界、但如果您在测试/评估时不需要隔离、那么应该没问题。

    您可以使用下面用红色圈出的测试点、而不是将导线焊接到二极管/LED 焊盘:

    此致!

    Kevin 老师