This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:研究在 C2000上使用 FSI 外设、但需要在2个节点之间使用光纤隔离

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216632/tms320f28388d-looking-into-using-the-fsi-peripheral-on-the-c2000-but-need-to-isolate-with-fiber-optic-between-the-2-nodes

器件型号:TMS320F28388D

C2K 团队、

我们还有其他有关类似主题的 e2e 帖子、但并不是非常具体的此帖子。

来自我们的客户:

"

我正在考虑在 C2000上使用 FSI 外设、但我需要在2个节点之间使用光纤进行隔离。 您觉得有什么问题吗?

 有人在那里做过吗? 只是想寻找一些关于将 LVDS 转换为光纤的建议。

"

欢迎各项意见。  我们不会预见到任何真正的问题,但任何建议或进一步的例子将非常感谢。

Ty、

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们以前从未通过光纤测试 FSI、但我想我听说过有人(不是 TI 的)想以前使用 FSI 进行测试。 我不知道该案例的详细信息、也不知道它们是否成功。

    主要考虑因素将在于用于在单端/差分接口和光纤接口之间进行转换的器件。 C2000器件输出和接收3.3V 单端信号。 只要满足该条件和 FSI 接收器时序(数据表规格)、它就应该起作用。

    此致!

    Kevin 老师