Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
F28069上运行的程序可以写入闪存吗? (即存储程序代码的闪存)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
F28069上运行的程序可以写入闪存吗? (即存储程序代码的闪存)
Thomas、
这里的规则是您不能在代码运行时对闪存进行编程。
现在、您可以在执行期间对闪存进行重新编程、但是在重新编程的过程中、代码需要从 RAM 运行。 您可以通过 API 调用将一小部分代码从闪存复制到 RAM、然后跳转到该代码以执行以上操作。 擦除/编程完成后、您可以跳回闪存。
我们在 C2000Ware C:\ti\c2000\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\flash_programming 中有一个相关示例、或者如果您愿意、以下是云链接。
此致!
Matthew