This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:NMI 中断函数中调用的函数中的局部变量不正确

Guru**** 2532510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213901/tms320f28388d-local-variable-is-not-correct-in-function-that-called-in-nmi-interrupt-function

器件型号:TMS320F28388D

大家好

我的客户正在使用 CCS 开发 F28388D。

在编码和调试中、调用 NMI 中断函数的函数中的局部变量不正确。

(在 CCS 浏览器中、局部变量位置不是 CPU 寄存器、而是存储器中。)

确切地说、NMI 中断调用另一个用户定义的函数-> 用户定义的函数调用不正确的函数。

但在 main 函数中调用的具有 NOTcorrect 局部变量的函数完全按照我的预期工作。

(如果被调用 main 函数、位于 CPU 寄存器中的局部变量)

如果您有帮助我的信息、可以告诉我吗?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    您的意思是:

    1.当从另一个函数调用 NMI 时,变量错误

    2.当 NMI 从 main 调用时,变量正确

    ???

    如果是、您能否确保变量未由代码中的另一个函数设置? 您可以通过突出显示变量名称并按 CTRL+H 查找所有实例来对变量进行全局搜索。

    此外、如果您希望变量在中断内更改、但可从 main 访问、则可能需要将其定义为"volatile"。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    感谢您的支持。

    我的客户已经通过 C2000wave diverslib/interrupt.h (第215行)中的更改解决了这一问题。

    在此之前: static void interrupt_nmiHandler (void)

    在: __interrupt static void Interrupt_nmiHandler (void)之后

    是否有任何 reson 未在 driverlib 中添加__ interrupt 关键字?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    感谢您的跟进。 我咨询了软件专家、并询问是否应将此前缀添加到 driverlib 代码中。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    感谢您的支持。

    如果有任何更新、请告诉我。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    客户正确地说、在该函数之前需要__ interrupt、我们已将其作为错误提交、并将在未来的 driverlib 版本中进行更正。 感谢您的帮助和反馈。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    感谢您的支持。

    我了解。

    此致、

    GR