This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:基准电压容差

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216027/tms320f280025-reference-voltage-tolerance

器件型号:TMS320F280025

大家好、

我可以 知道 TMS320F280025的3.3V 内部基准模式的精度吗?

或者是否有文档包含此文件?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未指定该值、但您可以从内部基准的+/-45LSB 增益误差中推断出。  这种情况下降了大约1%。

    此致、

    约瑟