This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:C2000微控制器论坛

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214871/tms320f280039c-q1-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

在 launchxl-f28003x 开发板上、我想知道能否将四个 JTAG 跳线与板载 XDS110断开、而是用一根 XDS200线连接到 JTAG 接头并使用它来调试电路板? 如果我  只使用 TMI、TCK、TDO 和 TMS 引脚、或者我想使用其他的方式、这是可能的吗? 我试着做这个,但它失败了。 我想知道这甚至是可能的,或者我只是浪费时间试图获得一些工作是不可能的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该是可行的。 在 XDS200调试探针和 LaunchPad 之间进行了哪些连接? 您看到了哪些错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Good Morning Gus,

    我正在接收-183错误(电缆断开太远)。 我移除了 XDS110和 MCU 之间的4个 JTAG 反激式跳线(TCK、TMS、TDO 和 TDI)、然后将 MCU 侧的这些 JTAG 接头连接到 XDS200。 使用 XDS 目标连接指南 、 JTAG 连接器和引脚页面、XDS200 JTAG 接头看起来是"紧凑型 TI 20引脚"类型(由于 TI 20引脚已淘汰) 、此类型与将 TCK 接线至引脚11、TMS 接线至引脚1、TDO 接线至引脚7相关、 并将 TDI 连接到引脚3。  

    这些引脚排列听起来对您合适吗?  

    虽然我的 t/s-ing 努力是刚刚开始、但我想知道:

    1. XDS200探针与 MCU 之间的连接是否必须小于6英寸?

    2.我们是否使用"cJTAG 2引脚高级模式"作为连接模式?  

    3.是否也需要移除 UART 跳线(TXD/RXD)? 我就这样做了。"

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可能还需要 RTCK (引脚9连接至引脚11)、VTREF (引脚5连接至3.3V)和 TDIS (引脚4连接至 GND)。 请参阅如何在集线站(TMDSHSECDOCK)上连接20引脚接头(J3)的示例。 我确定您是否也已将 LauchPad 和 XDS200连接到 GND?

    1. XDS200探针与 MCU 之间的连接是否必须小于6"?

    可能是在信号完整性不良时出现。 但您随时可以通过 CCS 减慢速度、看看它是否有帮助。

    2. 我们是否使用"cJTAG 2引脚高级模式"作为连接模式?  [/报价]

    是的、这是需要的。 在 LaunchPad 上、TDI 和 TDO 引脚默认并不连接到 MCU。

    3. 是否也需要移除 UART 跳线(TXD/RXD)? 我只是为了以防万一而做了。'

    这不重要,但这样做更安全。

    [/quote]