This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:新一批电路板在开环模式下的矩形电流波形(实验1B)、而旧一批电路板正常工作

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214795/tms320f28054m-rectangular-current-waveforms-in-open-loop-mode-lab-1b-for-a-new-batch-of-boards-while-old-batch-is-working-properly

器件型号:TMS320F28054M

您好!
希望您能提供一些关于基于 TMS320F28054M + DRV8323S 的电路板目前存在的问题的说明。
我们有一个有效的设计、只需订购一批新的电路板。 新电路板无法正常工作。 然后比较和
通过运行实验1B 来验证功率级、我们观察到相电流波形发生了奇怪的变化-新批处理时、波形变得更加尖锐、几乎是矩形的。
而上一批处理和 BoostXL 开发板是梯形的。 实验1C 和进一步练习根本不起作用。 尝试将 DRV 更改为旧的-相同的结果。 所有测试都是使用相同的电机、相同的12V 电源电压和相同的源代码完成的。 此外、还检查了栅极波形-所有电路板上都相同。

上一批:

新批次:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了说明这一点:更改 DRV 后、使用原批次中正在工作的 PCB 的 DRV 代替 DRV。 然而,如上所述,它并没有改变奇怪的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试调整以下参数以 使用 lab01b 旋转电机、并检查使用 F28054M 的感应电流波形是否可以像实验用户指南中所描述的那样、将测量电流与示波器+电流探头跟踪/匹配。

    #define USER_MOTOR_FREQ_LOW                                (10.0)                        // Hz -建议设置为额定电机频率的10%

    #define USER_MOTOR_FREQ_HIGH                                     (100.0)                        // Hz -建议设置为额定电机电频的100%

    #define USER_MOTOR_FREQ_MAX                                (120.0)                        // Hz -建议设置为额定电机频率的120%

    #define USER_MOTOR_VOLT_MIN                                (3.0)                        // Volt -建议设置为额定电机电压的15%

    #define USER_MOTOR_VOLT_MAX                                (18.0)                        // Volt -建议设置为额定电机电压的100%

    请检查 DRV8323RS 是否配置正确、尤其是 PWM 模式和 PGA 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了 :我们发现了这个问题,是我们的供应商在电流检测反馈中使用了错误的分流电阻。 它比我们的规格中大10倍、这也导致电流波形看起来要快得多(因为其振幅乘以10)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源小知识 谢谢!