This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:内存分配单元错误

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1215350/tms320f28386d-memory-allocation-units-bug

器件型号:TMS320F28386D

当我使用 CSS 存储器分配来检查存储器使用情况时。

我发现存储器的单位是字节、但在查看 TMS320F28386D 的数据表时、它实际上应该是两个字节。

它会使使用存储器分配的用户感到困惑。

在使用  CSS 内存分配之前是否需要进行某项设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编译器端的所有大小信息都是以最小可寻址单元为单位。

    sizeof()函数、链接器 cmd、映射文件等提及的长度均为16位。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但第一张图片显示了字节、   CSS 显示了错误的单位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会向 CCS 团队报告以更正此问题。 实际上、它是以最小可寻址单元的形式表示的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会向 CCS 团队报告以更正此问题。 实际上、它是以最小可寻址单元的形式表示的。