This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:同步降压电路的负载调节

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214526/tms320f28379d-the-load-regulation-of-the-synchronous-buck-circuit

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

降压电路、30~100V 输入、7V 输出、3-7A 负载。 开关频率为50kHz、滤波器 C = 300uF、L = 100uF。 该套件支持28379D Launchpad 控制、单电压环路、补偿器 PI。

电流负载调节不符合预期:在轻负载(0.5A)下、输出在7V 下正常。负载后、1.2A 仅输出6.72V 和2.4A 输出6.62V。

这种情况的可能原因是什么? 是否可以通过调整 PI 补偿器参数来解决此问题?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道是否有任何更新吗?

    此致!

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    听起来它对负载有一些稳态误差。 你可能希望客户增加 PI 控制器的比例部分。