This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:当 Deadband 设置为有效高电平互补时、禁用 PWMA 或 PWMB

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1215367/tms320f28075-disable-pwma-or-pwmb-when-deadband-set-active-high-complementary

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好:  

   将死区模块设置为互补高电平有效时如何关闭 PWMH 或 L。 目前我们将死区时间设置为 PWM 周期来关闭 PWMH 或 L。 是否有更好的方法来完成关闭 PWMH 或 L 的任务?

使用 AQ 关闭 PWMA/B、但 PWM AQ 模块位于死区之前、因此无法关闭 PWM 输出。
使用 DC 事件来触发跳匣区域事件、但无法关闭 PWMA/B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poyi:

    您如何配置 tripzone 事件? 您有没有看过我们 C2000WARE SDK 中的示例、位于 epwm_ex1_trip_zone 或 epwm_ex4_digital_compare? 它会向您展示如何根据跳闸或数字比较事件关闭 PWM 信号。

    此致!

    Ryan Ma