This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 Delfino MCU 作为 EtherCAT 从站或跟随器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSCNCD28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1215463/tms320f28379d-use-of-a-delfino-mcu-to-act-as-a-ethercat-slave-or-follower

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388DC2000WARE

大家好、

我对使用  TMS320F28379D 或 TMDSCNCD28388D 对 EtherCAT 从站或主站进行编程有疑问。

使用 EtherCAT 从站协议栈代码对 MCU 进行编程以用作从站或跟随器是否需要相关的许可费用?

此外、是否有任何现有教程可让您了解如何对 MCU 进行编程以用作 EtherCAT 从站?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar,  

    此外,是否有任何现有教程可提供如何编程 MCU 以充当 EtherCAT 从属设备的思路?

    提供了有关如何将 MCU 编程为 EtherCAT 从站的示例、任何版本的 C2000ware 中均提供这些示例、路径为:

    C2000Ware_X_XX_00_00\libraries\communications\ethercat\f2838x\examples

    谢谢。